This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861T:LP5861T 最大 并联运行中的电流?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5861TEVM, LP5861T, LP5860EVM, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510390/lp5861t-lp5861t-max-current-in-parallel-operation

器件型号:LP5861T
《Thread 中讨论的其他器件: LP5860EVMMSPM0L1306》

工具/软件:

尊敬的 TI-Team:

我正在将一个名为"LP5861EVM"的 LED 驱动器用于一个持续的项目(环境照明)。

我使用了"LP5861TEVM 评估模块"、这是我可以在该项目中使用的。

但是、我需要帮助说明在数据表或应用手册中找不到的三点。

问题:

1.) 是否可以将两个或更多通道并联到 LED 并通过软件进行控制、以便为 LED 生成更高的电流(例如、来自2个125 mA /通道的250 mA)?

2.) 为什么 LP5861x GUI 控件中的电流限制设置为50 mA、而不是每个通道的125 mA?

3.) 是否有办法读取、调整和测试 LP586x GUI 控件中的代码? 这将帮助我了解 LED 驱动器通道的功能和参数化、并使其适应我当前的项目。

我希望得到任何帮助。

此致、Alex Klein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    1. 是的、可以将多个通道并联以支持更高的电流
    2. 因为 GUI 一开始是基于非 T 版本开发的、之后发布了 T 版本。  但是、当您在 GUI 中将最大电流设置为50mA 时、连接的 LP5861T 应输出125mA。
    3. 否、不支持在 GUI 上编写代码。 但"Register Map"页面上提供了寄存器写入/读取功能。 不过、我们有基于 MSPM0L1306 LaunchPad 开发的示例代码、可用于控制 LP5860EVM 电路板。 如果您有兴趣,请给我  发送一封电子邮件 felix-wang@ti.com ,然后我会将文档和代码发送给您。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。 我向您发送了一封关于文档和示例代码的电子邮件申请。

    Oyu 收到我的邮件了吗?

    此致

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    是的、我收到了您的电子邮件。 然后回答了你。

    我已经再次向您发送了这封电子邮件。 请帮助 检查您的收件箱、并告诉我是否仍然未找到。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    大约十分钟前、我收到了您的电子邮件、并再次向您发送了一封电子邮件。 您收到了吗?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    如果您收到了将电子邮件转发到您的个人电子邮件的备注。 可通过以下链接找到基于 LP5860EVM 的示例代码。

    如果您可以下载这些文件、请告诉我。

    下载链接: tidrive.ext.ti.com/.../9d02641c-7507-4e6c-b647-a5bc8b5136f0  

    密码:  B`yrkW14

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:
    您的邮件/邮件的字库。 我测试并尝试登录。 但我没有运气。

    因此、我会尝试使用我的 TI 账户(邮件地址)、但 sstem 不接受登录日期。 这可能是一个问题、我需要其他账户(TI Enterprise 或 ENT.TI.com)?)

    我已收到有关附件(必须选择哪个 zip 文件)和 PowerPoint 的信息。 

    可以帮帮我。
    此致
    Alexander
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我也不知道为什么…

    我直接在这里附上了 zip 文件。 请在下载完成后通知我。

    e2e.ti.com/.../LP5860EVM-Sample-Code-C_2D00_Language.zip

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Felix、
    非常感谢您提供的 zip 文件。 它完美地工作,没有任何问题。 我现在已经完全理解了它使用示例代码的工作原理、并发现了我的错误。
    
    它效果很好。
    
    我将继续测试 LED 驱动器、如果我有任何问题、会返回给您。
    
    再次感谢您的大力帮助。 :-) 

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    当然、欢迎您~

    此致、

    Felix