Other Parts Discussed in Thread: TPS629203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS629203 工具/软件:
您好:
如前所述、、建议使用 TPS629203 μ F、如下所示:Ω
(+) TPS62120:关于 TPS62120的问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
现在 、当前客户工程师对 TPS629203的测试结果如下:
输入7.201V 电流0.5429228mA、输出3.3V、电流1mA、效率=83.80%
但当输入为7.20V 时、输出为2V、1mA 达到约79%
客户的应用场景为2V。 请帮助分析原因或推荐更合适的材料。 谢谢!
有关具体要求、请参阅上述主题