This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203:关于 TPS629203的问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510628/tps629203-question-about-tps629203

部件号:TPS629203

工具/软件:

您好:

如前所述、、建议使用 TPS629203 μ F、如下所示:Ω

(+) TPS62120:关于 TPS62120的问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

现在 、当前客户工程师对 TPS629203的测试结果如下:
输入7.201V 电流0.5429228mA、输出3.3V、电流1mA、效率=83.80%
但当输入为7.20V 时、输出为2V、1mA 达到约79%
客户的应用场景为2V。 请帮助分析原因或推荐更合适的材料。 谢谢!

有关具体要求、请参阅上述主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    您能分享原理图吗? 这是 EVM 吗?  

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、您在这里还需要帮助吗? 如果是、请回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gautam:

    现在不需要、请关闭