This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929240-Q1:帧丢失的原因

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515572/tps929240-q1-the-reason-of-frame-loss

器件型号:TPS929240-Q1

工具/软件:

您好的团队、

客户想知道 TPS929240中为什么会出现帧丢失、而 TPS929120在相同设置下工作正常。 ( 1Mbps、 DBWTIMER = 1ms)

它们之间的哪些差异可能导致这种情况? 目前、在客户的应用中、通过发送每一帧的间隔超过1ms、或者在检测到没有响应后等待1ms、然后再发送下一帧、可以解决该问题。 但是、客户仍然希望了解根本原因。

顺便说一下、下图中的错误是否会累积到下一个字节的起始位?

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:  

    请向我发送有关客户案例的详细电子邮件、让我们通过电子邮件进行讨论、谢谢。