请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS929240-Q1 工具/软件:
您好的团队、
客户想知道 TPS929240中为什么会出现帧丢失、而 TPS929120在相同设置下工作正常。 ( 1Mbps、 DBWTIMER = 1ms)
它们之间的哪些差异可能导致这种情况? 目前、在客户的应用中、通过发送每一帧的间隔超过1ms、或者在检测到没有响应后等待1ms、然后再发送下一帧、可以解决该问题。 但是、客户仍然希望了解根本原因。
顺便说一下、下图中的错误是否会累积到下一个字节的起始位?

此致、
Eileen