工具/软件:
您好、
当客户端模式下的 TPS25830A 时、SOC 无法从笔记本电脑下载代码。
在计算机和 PCBA、之间添加 USB 集线器后、SOC 从笔记本电脑成功下载代码。
连接拓扑如下图所示。
您能帮助分析造成这种情况的原因吗? 能否通过优化 TPS25830A 的外设电路来解决该问题?
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
当客户端模式下的 TPS25830A 时、SOC 无法从笔记本电脑下载代码。
在计算机和 PCBA、之间添加 USB 集线器后、SOC 从笔记本电脑成功下载代码。
连接拓扑如下图所示。
您能帮助分析造成这种情况的原因吗? 能否通过优化 TPS25830A 的外设电路来解决该问题?
谢谢

尊敬的 Rubin:
目前我觉得这可能与驾驶能力和电缆长度有关。 您能否在没有集线器但使用较短的电缆的情况下检查电路? 或者、您是否可以在 Type-C 端口和接收器之间提供额外的 GND 路径?
添加信号调节 IC /转接驱动器(提高驾驶能力)或 LC 滤波器(减少噪音)可以 提高客户端模式下的通信质量。 以下两个应用手册可能会有所帮助:
1. https://www.ti.com/lit/an/slvaeh1/slvaeh1.pdf
BR、
Ke Wang