This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:意外的 SOC 百分比行为

Guru**** 2383610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507410/bq27z561-r2-unexpected-soc-percentage-behavior

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我目前正在使用 BQ27Z561 燃油表、我遇到了几个问题、希望得到帮助:

  1. 器件在达到终止电压之前关断、并且为0%
    在放电模式下、当负载电流增加时、器件在达到终止电压和0%充电状态之前关闭。 这会导致器件意外关断、从而中断放电过程并影响系统的预期行为。
  2. 由于负载电流不稳定而导致的充电状态跳变百分比
    我还会观察到一个问题、即当负载电流不稳定时、SOC 百分比会意外波动。 例如、当负载消耗低电流时、SOC 读数为3%、一分钟后、如果电流增加、SOC 跳至6%。  

您能否就如何解决这些问题提供指导?

以下是我的黄金映像的日志和配置。 :  

e2e.ti.com/.../BQ27z561.gg.csve2e.ti.com/.../BQ27z561_5F00_logs.loge2e.ti.com/.../5226.LP353035-400mAh.pdf

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priya、

    在放电模式下、当负载电流增加时、器件会在达到终止电压和0%充电状态之前关闭。 这会导致器件意外关闭、中断放电过程并影响系统的预期行为。

    -电池电量计可以与2V 的电池电芯工作,但看看你如何让你的终端电压到2.75V 比它不会有必要为它关闭这样的. 您能否从 bqstuido 发送.log 文件以更好地调试该问题?

    Unknown 说:
    由于负载电流不稳定而导致的充电状态跳变百分比
    我还会观察到一个问题、即当负载电流不稳定时、SOC 百分比会意外波动。 例如、当负载消耗低电流时、SOC 读数为3%、一分钟后、如果电流增加、SOC 跳至6%。

    -如果你能够成功地完成一个学习周期,可能是你的校准已关闭,但如果你还没有完成一个学习周期比你的 chemID 很可能是关闭。 如上所述、发送.log 文件对本次调查有帮助

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟的回复表示歉意。 现在、我已根据要求生成 BQStudio 日志文件。 关于我们讨论的问题:

    e2e.ti.com/.../0505_5F00_BQstudio.log

    问题1. (器件在达到终止电压之前关闭):此问题已成功重现、可以在日志中看到。
    问题2. (由于负载电流不稳定而导致的 SoC 百分比跳跃):这个问题的确如此 不会 EVM 套件中最近测试期间再次发生。

    请帮我了解为什么这种情况只在实际器件而不在 EVM 套件上发生? 是否有任何可能导致此行为不同的因素?

    期待您的见解。

    谢谢!
    Priya Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priya、

    [引用 userid="630730" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507410/bq27z561-r2-unexpected-soc 百分比-行为/5801742#5801742"] 问题1. (器件在达到终止电压之前关闭):此问题已成功重现、可以在日志中看到。
    [/报价]

    您的 update/L 状态在.gg 和.log 上都显示为"2"而不是"6"、这意味着您尚未成功完成学习周期以获得 Qmax。 我随附了有关如何执行该电量计的学习周期的文档。

    学习周期:
    https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1746467309786&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27Z561-R2

    [引用 userid="630730" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507410/bq27z561-r2-unexpected-soc 百分比-行为/5801742#5801742"]

    问题2. (由于负载电流不稳定而导致的 SoC 百分比跳跃):这个问题的确如此 不会 EVM 套件中最近测试期间再次发生。

    [/报价]

    -如果负载太大,那么会有 SOC 跳转,但我会研究 SOC 滤波器,以便更好地准备 SOC 跳转。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    根据您参考的文档中的结论:
    "在保存 Golden File 之前、将 Update Status 设置为02以禁用 IT 电量监测、将 QMax Cycle Count 设置为0、并将 Cycle Count 设置为0。"
    这说明了最终 gg.csv 将 Update Status 显示为02的原因。

    我附上了学习周期中自动导出的 gg.csv 文件、以供您参考。 您能否确认 Golden Image 是否正确生成?

    e2e.ti.com/.../1081data.gg.csve2e.ti.com/.../1080data.gg.csv

    此外、我还注意到充电状态(SoC)值出现了反向跳跃、例如在期间从2%增加到5% 放电 。 这种行为是预期的还是正常的?

    期待您的反馈。

    谢谢您、
    Priya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priya、

    此外、我注意到充电状态(soc)值显示反向跳变、例如、在期间从2%增加到5% 放电 。 这种行为是预期的还是正常的?

    -如果您放置一个异常大的负载,并让电压反弹回电压,这种结果是可以预期的。 如果您可以发送.log 文件、该文件对调查也有帮助  

    Unknown 说:
    根据您引用的文档中的结论:
    "在保存 Golden File 之前、将 Update Status 设置为02以禁用 IT 电量监测、将 QMax Cycle Count 设置为0、并将 Cycle Count 设置为0。"
    这解释了最终 gg.csv 将更新状态显示为02的原因。

    -对不起监督,这是正确的。

    [引用 userid="630730" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507410/bq27z561-r2-unexpected-soc 百分比-行为/5801742#5801742"] 问题1. (器件在达到终止电压之前关闭):此问题已成功重现、可以在日志中看到。
    问题2. (由于负载电流不稳定而导致的 SoC 百分比跳跃):这个问题的确如此 不会 会在我最近使用 EVM 套件进行测试期间再次出现。

    -我们需要更多的时间对此进行调查,并需要咨询团队。 可以通过恒流负载或通过实际会急剧改变到底部的负载跳转 SOC 吗 可能是电芯放电过多、处于电压曲线结束时达到终止阈值的速度太快而无法达到。 但是、我将咨询团队、以了解这是否可行、或者要更改哪些参数来解决这些问题。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priya、

    [引用 userid="640591" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507410/bq27z561-r2-unexpected-soc 百分比-行为/5804810#5804810"]
    问题2. (由于负载电流不稳定而导致的 SoC 百分比跳跃):这个问题的确如此 不会 EVM 套件中最近测试期间再次发生。

    [/报价]

    之所以选择 SOC 跳变、是因为电池电量计使用 chemID 运行仿真、但由于您增加了负载穿透、电压曲线急剧下降的末端比 SOC 突然跳变所能解释的要大。 如果您将负载常数保持在末尾、您应该会看到 SOC 的稳定下降。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的澄清。 我了解您关于可变负载对 SOC 精度的影响的观点、尤其是在放电结束时(电压曲线急剧下降)。 但在我的用例中、我肯定会使用可变电流负载、并且在整个放电周期内保持恒定电流是不可行的。 鉴于此限制、是否有任何建议的方法可以在此类变化的负载条件下稳定或提高 SOC 百分比的精度?

    另外、您能否确认 SOC 百分比是否直接取决于剩余电量(容量)? 我想更好地了解监测计如何在动态负载场景中解释 SOC。

    再次感谢您的支持。

    Priya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priya、

    鉴于此限制、是否有任何建议的方法可以在此类变化的负载条件下稳定或提高 soc 百分比的准确性?

    请参阅"4.81平滑处理引擎"部分  

    Unknown 说:

    另外、您能否确认 SOC 百分比是否直接取决于剩余电量(容量)? 我想更好地了解监测计如何在动态负载场景中解释 SOC。

    [/报价]

    没有简单的公式、因为它基于阻抗跟踪算法、但关键变量如下。

    谢谢您、
    Alan