主题中讨论的其他器件:BQ27Z561、 BQSTUDIO
工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我目前正在使用 BQ27Z561 燃油表、我遇到了几个问题、希望得到帮助:
- 器件在达到终止电压之前关断、并且为0%
在放电模式下、当负载电流增加时、器件在达到终止电压和0%充电状态之前关闭。 这会导致器件意外关断、从而中断放电过程并影响系统的预期行为。 - 由于负载电流不稳定而导致的充电状态跳变百分比
我还会观察到一个问题、即当负载电流不稳定时、SOC 百分比会意外波动。 例如、当负载消耗低电流时、SOC 读数为3%、一分钟后、如果电流增加、SOC 跳至6%。
您能否就如何解决这些问题提供指导?
以下是我的黄金映像的日志和配置。 :
e2e.ti.com/.../BQ27z561.gg.csve2e.ti.com/.../BQ27z561_5F00_logs.loge2e.ti.com/.../5226.LP353035-400mAh.pdf
提前感谢!