This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:查看平衡电路和寄存器配置

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514582/bq40z50-r2-balancing-circuit-review-and-register-config

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

您好的团队、  

您可以帮助查看以下 BJT 平衡电路吗? CB、CBR、CBS、CBM 是否都需要打开?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    Unknown 说:
    您可以帮助查看以下 BJT 平衡电路吗?

    我们的电池电量监测计并未正式支持主动电池平衡、因此需要外部电池电路来实现这一点、因此我无法查看 BJT。

    CB、CBR、CBS、CBM 是否都需要打开?  [/报价]

    -这取决于你的应用程序,但由于你正在进行主动平衡,那么它可能是有益的。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我认为这是外部被动 平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    请遵循数据表中的参考设计、我们建议如何执行被动电池平衡。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您分享的图片是无源内部电路。 客户所做的是无源外部电路。 感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    您共享的图片是被动内部电路。

    -这是电池电量计的推荐/典型原理图。

    客户所做的是无源外部电路

    -我已经为"外部电芯平衡"附加了一个文档,如果您希望进行被动电芯平衡,那么 BJT 不是必需的。 但是、如果您确实想进行主动电芯平衡、请参阅以下文档。

    谢谢您、
    Alan