This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:具有多化合物支持电源路径和升压转换器的系统

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509970/bq24610-system-with-power-path-for-multi-chemistry-support-and-boost-convertor

部件号:BQ24610

工具/软件:

你好  

我们希望使用 BQ24610具有以下特性。

-支持双化合物-铅酸6V 或2S 锂离子(7.4V)

-输入-我们有 SMPS,额定电压为15V, 3A

-输出-我们需要15V, 1.5A(峰值)

我的疑问是、我们是否可以将器件配置为具有铅酸或2S 15V 的中间升压转换器、然后根据方框图将其用于系统上   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Umesh、

    Unknown 说:
    我们可以将设备配置为使用铅酸或2S 15V 的中间升压转换器、然后根据方框图在系统上使用该转换器吗  [/报价]

    添加这个升压转换器没有发现任何明显的问题。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能帮助验证原理图吗? (随附 PDF 文件)  

    -交流-直流转换器- 12V,5A
    - BQ24610 -带6V 电池的电源路径(2S 或铅酸电池)
    -升压转换器-将蓄电池转换为12V 并在不工作的情况下运行系统
    -直流-直流转换器-为电路板的其余部分调节5V 和3.3V。

    e2e.ti.com/.../EWS_5F00_Review_5F00_V1a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Umesh、

    缺少大多数元件值。 您能否提供包含元件值的原理图?

    我也仅支持 BQ24610、因此您需要发布与其他器件相关的新问题。  

    此致、

    基督教