请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24610 工具/软件:
你好
我们希望使用 BQ24610具有以下特性。
-支持双化合物-铅酸6V 或2S 锂离子(7.4V)
-输入-我们有 SMPS,额定电压为15V, 3A
-输出-我们需要15V, 1.5A(峰值)
我的疑问是、我们是否可以将器件配置为具有铅酸或2S 15V 的中间升压转换器、然后根据方框图将其用于系统上

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您还能帮助验证原理图吗? (随附 PDF 文件)
-交流-直流转换器- 12V,5A
- BQ24610 -带6V 电池的电源路径(2S 或铅酸电池)
-升压转换器-将蓄电池转换为12V 并在不工作的情况下运行系统
-直流-直流转换器-为电路板的其余部分调节5V 和3.3V。