This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:当首选电源角色为供电方时切换为受电方

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523433/tps25750-swap-to-sink-when-preferred-power-role-is-source

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具/软件:

您好 TI、

我使用的是 TPS25750的定制电路板(未来将被25751取代)、  当与笔记本电脑的 USB Type-C 端口连接时、该器件无法压缩电源角色。
TPS 通过以下设置进行设置:

  • 电源角色受电方和供电方
  • 首选角色来源
  • 15W 受电方和供电方
  • 无 USB 数据

具体情况如下:

  • 连接到手机时、TPS 是供电设备、手机是受电设备。 好的
  • 连接到笔记本电脑后、TPS 或笔记本电脑都不会成为受电方或供电方、因此不会发生任何情况。 失败。 在这种情况下、TPS 应是受电方、笔记本电脑应是供电方。

当 TPS 与笔记本电脑连接时、我尝试了4cc 命令 SWSk 切换为接收端、但该命令被拒绝。

如果我使用具有首选电源角色受电方的固件、笔记本电脑可用作供电方、TPS 可用作受电   方、这是正确的、但默认情况下、我必须从首选电源角色供电方开始。

你有什么建议吗? 我附上了 TPS 的配置文件。
CONF_TPS
提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    您是否可以通过将.json 从文件浏览器拖动到消息框中来尝试直接共享 json? 我没有工作谷歌帐户,你分享的驱动器链接似乎需要一个.

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano,

    当您将首选电源角色作为供电方设置时、PD 控制器将始终尝试启动电源角色交换到供电方、这可能是它拒绝 SWsr 命令的原因。 当首选电源连接到 DRP Type-C 器件(就像某些笔记本电脑一样)时、TPS25750将始终尝试作为供电方。

    TPS25751会添加一项特性来"无优先权"电源角色、但这不会添加到 TPS25750中。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、我会尽快使用 TPS25751进行尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stefano、

    如果您在使用 TPS25751时遇到问题、请提交新主题。

    我提到的功能目前正在添加、但目前还没有添加。 借助 TPS25751、可直接修改与电源角色相关的设置。

    在 TPS25751在线 GUI (可在产品页面上找到)中、需要启用"高级模式"。 通过设置该过程并启动交换设置、您可以禁用启动交换到供电方的操作、这是在选择"首选电源角色来源"时可能会出现问题的设置

    谢谢。此致、

    Chris