主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具/软件:
您好 TI、
我使用的是 TPS25750的定制电路板(未来将被25751取代)、 当与笔记本电脑的 USB Type-C 端口连接时、该器件无法压缩电源角色。
TPS 通过以下设置进行设置:
- 电源角色受电方和供电方
- 首选角色来源
- 15W 受电方和供电方
- 无 USB 数据
具体情况如下:
- 连接到手机时、TPS 是供电设备、手机是受电设备。 好的
- 连接到笔记本电脑后、TPS 或笔记本电脑都不会成为受电方或供电方、因此不会发生任何情况。 失败。 在这种情况下、TPS 应是受电方、笔记本电脑应是供电方。
当 TPS 与笔记本电脑连接时、我尝试了4cc 命令 SWSk 切换为接收端、但该命令被拒绝。
如果我使用具有首选电源角色受电方的固件、笔记本电脑可用作供电方、TPS 可用作受电 方、这是正确的、但默认情况下、我必须从首选电源角色供电方开始。
你有什么建议吗? 我附上了 TPS 的配置文件。
CONF_TPS
提前感谢!