Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ28Z610, BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQ28Z610、
工具/软件:
您好!
目前、我们在2S1P 磷酸铁锂电池的 BMS 上使用 BQ28Z610DRZR-R1。 在使用过程中,我们发现您的芯片采用了容量差平衡方法。 但是、在实际使用中、BQ28Z610DRZR-R1可能会错误地判断容量差、从而导致两个电池电芯之间的电压差越来越大。 在充电过程中、这可能会导致一节电芯过早达到过压保护阈值、从而 使电池绝不会达到100% SOC 条件。

因此、我们希望采用电压平衡方法。 之前、我们还发现了使用容量差异在 BQ40Z50芯片上进行平衡的同样缺点。 之后、您在 BQ40Z50-R4版本中添加了电池电压平衡功能。 我们通过更新 BQ40Z50-R4的程序解决了客户的问题。 这一次、我们还希望您可以在 BQ28Z610DRZR-R1芯片中添加电压平衡选项、以帮助我们解决当前与客户遇到的问题。 此外、添加电压平衡选项还可以提高芯片应用的灵活性、让客户有机会做出自己的选择。

谢谢
Paul