This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:UCC28251RGPR

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523250/ucc28251-ucc28251rgpr

器件型号:UCC28251

工具/软件:

RT MIN 电阻器不符合数据表推荐的值

在我的电路板中、它是16k、不是规格12.5K

我不会在规格中将振荡器设置为1MHz、我可以最大1.4Mhz

我的电路板中的电流限制在800kHz。
如果我设置了外部时钟、则可以

请帮助

Ehud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    RT 是影响化石的一个因素,也是小于20千欧姆,化石的陡峭变化。 您还需要调整 TDPS。

    由于化石发生了陡峭的变化、因此对于1MHz FOSE、您应该使用同步来实现。 否则、由于容差、化石可能因器件而有很大差异。