This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880QEVM-057:UCC5880QEVM-057

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, UCC5880QEVM-057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521754/ucc5880qevm-057-ucc5880qevm-057

器件型号:UCC5880QEVM-057
Thread 中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039C

工具/软件:

您好:

我们正尝试在不使用   UCC5880QEVM-057评估板上的 TMDSCNCD280039C 控制卡的情况下与 UCC5880建立 SPI 通信。 我们使用外部控制卡。 我们希望启动寻址序列以建立 SPI 通信。  

从 UCC5880数据表中可以看出、似乎需要将 FAULT 引脚拉高、并且 PWM 引脚 INP 需要为高电平、才能写入地址。 是这样吗?

由于评估板当前未连接到任何功率器件、因此我相信栅极驱动器会记录 DESAT 故障。 此外、当我们接通低压电源时、指示 LED 的故障指示灯亮起。  

是否有方法可以在不使用 TMDSCNCD280039C 控制卡及其关联的 GUI 的情况下禁用 DESAT 故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    只应在器件将输出驱动为高电平时检查 DESAT 故障、因此不应在上电时触发 DESAT 故障。

    您能否确保初级侧和次级侧电源引脚(VCC1、VCC2、VEE2)都处于其建议范围内?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您的答复。

    在我们的设置中、VCC1、VCC2和 VEE2的电压测量值分别为5V、15V 和-4V、均在其建议的工作电压范围内。

    不过、我观察到在对 EVM 板施加24V 和5V 电压时、nFLT1和 nFLT2 LED 会立即亮起。 由于我目前缺乏直接监测 nFLT1和 nFLT2引脚上故障信号的方法、因此我只能推测原因。

    我有几个问题:

    1. 您提到过、仅在 PWM 输入为高电平时才会监测 DESAT 功能、并且不应在上电后立即触发故障。 这是否意味着、除非主动发送 PWM 脉冲、否则默认情况下会有效禁用栅极驱动器上的 DESAT 保护?

    2. 栅极驱动器中的击穿保护功能默认是否启用? 我会问、因为在我的控制板上、PWM 输入逻辑是单端逻辑、而不是差分逻辑。 具体来说、INP 引脚持续保持在5V、而 INN 引脚在5V 和0V 之间切换。根据 STP (击穿保护)定义、INP 和 INN 绝不会同时处于高电平。 此输入配置是否会影响击穿保护功能?

    3. 对于基于地址的通信、是否有必要将 nFLT1和 nFLT2引脚拉高?

     感谢您在这些方面的帮助。


    我附上了一个设置的方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    您提到、仅在 PWM 输入为高电平时才会监测 DESAT 功能、并且不应在上电后立即触发故障。 这是否意味着、除非主动发送 PWM 脉冲、否则默认情况下会有效禁用栅极驱动器上的 DESAT 保护?

    当 PWM 为高电平时、不一定会启用 DESAT、而是当输出为高电平时。

    栅极驱动器中的击穿保护功能是否默认启用? 我会问、因为在我的控制板上、PWM 输入逻辑是单端逻辑、而不是差分逻辑。 具体来说、INP 引脚持续保持在5V、而 INN 引脚在5V 和0V 之间切换。根据 STP (击穿保护)定义、INP 和 INN 绝不会同时处于高电平。 此输入配置是否会影响击穿保护功能?

    是的。 默认情况下启用 STP、INP 和 INN 都为高电平将触发故障。 在方框图中、您有单独的低侧和高侧 PWM 信号、为什么不按数据表图6-24所示的方式使用这些信号?

    对于基于地址的通信、是否有必要将 nFLT1和 nFLT2引脚拉高?

    否、这些器件具有内部上拉电阻、只有在考虑信号上升时间时才需要外部上拉电阻。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、感谢您的简短回答。

    1.已理解、因此即使 DESAT 被触发、我仍然可以发送 PWM 输入信号。 它只是我看不到栅极上有任何输出。

    2.好的,所以 STP 是默认开启的。 遗憾的是、我无法更改 PWM 逻辑。 我必须使用单独的高侧和低侧 PWM。 但我移除了评估板上的跳线 J4和 J7、以避免 PWM 的互锁冲突。 另外,我不知道图。 数据表中有6-24。 可能是我有其他版本。

    3、是的、有一个内部上拉电阻器。 我的意思是将 nFLT1和 nFLT2拉高、这是启动栅极驱动器寻址序列的必要条件

    4.还有,是否在 EVAL 板上为这些栅极驱动器分配了默认地址?  

    我正在就这个问题与 Cal 沟通。 感谢您出于保密协议原因、通过电子邮件对此进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    当我们将其移至电子邮件时、请在此处关闭此主题。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max