Thread 中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039C、
工具/软件:
您好:
我们正尝试在不使用 UCC5880QEVM-057评估板上的 TMDSCNCD280039C 控制卡的情况下与 UCC5880建立 SPI 通信。 我们使用外部控制卡。 我们希望启动寻址序列以建立 SPI 通信。
从 UCC5880数据表中可以看出、似乎需要将 FAULT 引脚拉高、并且 PWM 引脚 INP 需要为高电平、才能写入地址。 是这样吗?
由于评估板当前未连接到任何功率器件、因此我相信栅极驱动器会记录 DESAT 故障。 此外、当我们接通低压电源时、指示 LED 的故障指示灯亮起。
是否有方法可以在不使用 TMDSCNCD280039C 控制卡及其关联的 GUI 的情况下禁用 DESAT 故障?