工具/软件:
您好、
我们将使用 bq25672为2S1P 电池充电。
充电配置为8.4V 1A。 这是设置。
我们通过 VBUS 输入为 bq25672供电、电压为17V。 BAT 引脚上的电压为5.6V。
以下是来自正确 电路板的读数

ch1:vbus
ch2:REGN
一个来自无法正常工作的板。

我们不明白这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、David:
因此、REGN 引脚基本上短接至 GND。 您能否移除该板上的 IC、看看它是 PCB 制造问题还是 IC 问题? 由于它具有短路保护功能、因此 REGN 通常因过压而损坏。
在 PCB 布局中、REGN 电容器与 REGN 和 GND 引脚的接近程度如何? 由于 REGN 为内部 FET 栅极驱动器供电、因此该引脚上存在开关噪声脉冲。 如果从 REGN 引脚到电容器的布线较长或通过过孔、电感尖峰可能会超过 REGN 引脚 AP 最大值
此致、
Jeff