This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:未正确建立 REGN 电压

Guru**** 2379650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522801/bq25672-regn-voltage-is-not-established-correctly

器件型号:BQ25672

工具/软件:

您好、
我们将使用 bq25672为2S1P 电池充电。 
充电配置为8.4V 1A。 这是设置。 


我们通过 VBUS 输入为 bq25672供电、电压为17V。 BAT 引脚上的电压为5.6V。

以下是来自正确 电路板的读数  

ch1:vbus
ch2:REGN

一个来自无法正常工作的板。  

我们不明白这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    REGN 具有短路保护功能。  某个器件从 REGN 拉取的电流过大。  首先、我建议在损坏的电路板没电时测量 REGN 与 GND 之间的电阻。  这将排除焊接短路。   

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeff、
    
    感谢您的回复。 在出现故障的电路板上、REGN 和 GND 之间的阻抗为26欧姆。 在正常的电路板上、REGN 和 GND 之间的阻抗为6070 Ω。 如您所见、我们将 ACDRV1和 ACDRV2直接极化至 GND。 这可能是个问题吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    因此、REGN 引脚基本上短接至 GND。  您能否移除该板上的 IC、看看它是 PCB 制造问题还是 IC 问题?  由于它具有短路保护功能、因此 REGN 通常因过压而损坏。

    在 PCB 布局中、REGN 电容器与 REGN 和 GND 引脚的接近程度如何?  由于 REGN 为内部 FET 栅极驱动器供电、因此该引脚上存在开关噪声脉冲。  如果从 REGN 引脚到电容器的布线较长或通过过孔、电感尖峰可能会超过 REGN 引脚 AP 最大值

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    没有元件时的阻抗要高得多、元件似乎已损坏。
    在我们的板上、电容器距离元件有点远。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    好的。 在良好的电路板上、您是否可以使用设置为最高带宽的示波器以最高输出功率测量 C15两端的电压?  您正在寻找与 SW1脉冲一致的尖峰、因此您可能还需要监控该通道并触发关闭该通道。  

    此致、

    Jeff