This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:厚度确认

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521719/lmz10500-thickness-confirmation

器件型号:LMZ10500

工具/软件:

尊敬的专家:

我对器件型号 LMZ10500SILT 的 uSiP 封装有疑问。 该图显示基板的高度为0.45mm 至0.37mm。 (第28页)。 我们想知道元件底部的一块有多厚、可以将基板从 PCB 表面提起来。

此致、

Marvin A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    底片厚度包括在基材厚度和总高度尺寸中。 它没有单独的规格。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    客户对此持之以恒。 是否有任何方法可以找出底部部件的厚度?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我再次检查了更详细的图纸、但我没有找到此信息。

    也许可以使用 CAD 程序(我没有)提取此详细信息。

    可从产品网页"Ultra Librarian"链接下"CAD 符号、封装和3D 模型"部分下载多种格式的 CAD 3D 模型。

    此致、

    Andreas。