This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H:输入浪涌抑制器

Guru**** 2515105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522961/lm74502h-input-surge-stopper

器件型号:LM74502H

工具/软件:

如果在导通状态下实现图9-8中的电路、R1将由于电源电流和电荷泵而导致压降。

因此、V (VS)< Vin ~= V (SRC)。 这是否违反了 SRC 的绝对最大额定值 V (SRC)<= V (VS)?

谢谢、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    没关系。 Abs-max 额定值规定 SRC 应小于65V、这是控制器的绝对最大额定值。

    SRC 有自己的独立评级。

    此致、

    Shiven Dhir