This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:可调软启动时间的替代方案

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521554/lmr33620-alternative-with-an-adjustable-soft-start-time

器件型号:LMR33620
主题:LMR14020-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们在几个项目中使用 LMR33620ADDA。 对于新工程、我正在寻找类似的器件、但具有可调的软启动时间、该时间可以配置为低至1ms。
如果可能、它应具有更高的最大输入电压(例如 LMR36520FADDA)、因为24V 输入电压始终受到36V 的位限制。

输出电压为3.3V。 同步降压是必需的。

也可以使用完全集成的电源模块(集成电感器)。

任何建议都非常感谢。

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    30V 是否可接受? 此器件 SS 可配置为最小1ms。

    https://www.ti.com/product/TPS62932

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    否、很遗憾、30V 是不可接受的。 标称24V 电源可 高达 30V。 对于浪涌保护、我们至少需要36V。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Patrick

    LMR14020-Q1是一款40V 转换型、具有软启动功能。 您可以通过将4nF 电容器连接到 SS 将其配置为1ms。

    https://www.ti.com/product/LMR14020-Q1

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    它是40V 但不同步...

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    遗憾的是、大多数较新的>36V 同步器件都有固定的软启动值。 似乎只有具有可调节软启动功能的器件具有较低的电压或非同步特性。

    很抱歉、如果回答不能满足您的要求。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    所以你和我一样得到同样的结果。 我希望在某个地方会有一个隐藏的部分。
    问题在于、大多数新型 C2000微控制器都需要 至少  3mV/us 的电源斜升速率。 对于3.3V 电源、这会导致斜坡时间为1.1ms 或更快。 但 TI 的大多数较新直流/直流器件(VIN=36V)具有大约4ms 的固定软启动时间。

    此致、
    Patrick