主题:LMR14020-Q1中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我们在几个项目中使用 LMR33620ADDA。 对于新工程、我正在寻找类似的器件、但具有可调的软启动时间、该时间可以配置为低至1ms。
如果可能、它应具有更高的最大输入电压(例如 LMR36520FADDA)、因为24V 输入电压始终受到36V 的位限制。
输出电压为3.3V。 同步降压是必需的。
也可以使用完全集成的电源模块(集成电感器)。
任何建议都非常感谢。
谢谢、此致、
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们在几个项目中使用 LMR33620ADDA。 对于新工程、我正在寻找类似的器件、但具有可调的软启动时间、该时间可以配置为低至1ms。
如果可能、它应具有更高的最大输入电压(例如 LMR36520FADDA)、因为24V 输入电压始终受到36V 的位限制。
输出电压为3.3V。 同步降压是必需的。
也可以使用完全集成的电源模块(集成电感器)。
任何建议都非常感谢。
谢谢、此致、
Patrick
尊敬的 Patrick:
30V 是否可接受? 此器件 SS 可配置为最小1ms。
https://www.ti.com/product/TPS62932
谢谢、
Andrew
嗨、Patrick
LMR14020-Q1是一款40V 转换型、具有软启动功能。 您可以通过将4nF 电容器连接到 SS 将其配置为1ms。
https://www.ti.com/product/LMR14020-Q1
谢谢、
Andrew