This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3447:PF 非常高的56瓦 LED 驱动器

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3447

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514536/lm3447-56-watt-led-driver-with-very-high-pf

器件型号:LM3447

工具/软件:

你(们)好。

一位客户希望使用 LM3447开发56W LED 驱动器、因为他们正在寻找单级 PFC LED 驱动器。

他们已经检查了可用的 Excel 工作表、根据他们、该工具存在一些限制、它不允许设计遵循40瓦、如何解决此问题? 我认为、电源开关输出侧功率似乎不是问题、但属于设备级别。

我还添加了 Excel 工作表。 请 修改帮助。

Miteshe2e.ti.com/.../6303.LM3447_5F00_Design_5F00_Tool_5F00_sluc365.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该计算工具支持<40W 的设计、LM3447可支持更高的功率。  

    您可以使用此工具针对电感和匝数比等关键变压器参数进行设计、然后使用更大的磁芯来获得更高的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    电感将基于功率、此参数需要首先计算、这是工具侧的瓶颈、因此需要寻求帮助。

    此致、

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    该弹出消息仅用于警告用户更多地关注变压器设计和磁芯材料。 这对计算结果没有影响   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这里还需要一个输入。

    我的 LED 灯串电压范围为30V 至56V、而工具中的 OVP 限制显示为43.6V?

    另一个查询:

    最大输入峰值电流在工具中显示为7A、而当我校准该值最大为3.5A 时、PLZ 将引导我。

    Mitesh 已添加计算表以供参考、有关更多详细信息、您可以参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会检查如何修复它…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    Andy 全天参加实验室测试、并将在返回办公室后回复。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于变压器匝数比计算、我们是否需要考虑典型输出电压或最大输出电压?

    在我们的案例中;

     典型输出电压= 37V、 最大输出电压= 56V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    需要考虑 Vin_min 处占空比低于0.5V 时的最大 Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    但在工具中、 考虑了典型输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是否有时间研究该工具并根据给定要求进行修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    我需要更多的时间来检查它,因为它是一个相当老的部分发布了10多年前..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    是否有关于上述查询的任何更新?

    此外、还应根据您的建议、为56W LED 驱动器设计提供经过验证的最佳解决方案。

    输入:通用:85VAC 至305VAC;

    PFC 要求:满载时>0.95

    输出:35VDC 至56VDC、56W

    选项1:  单级 PFC LED 驱动器

    选项2:(PFC+反激式)  2 级 PFC LED 驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我们可以使用 LM3447作为次级侧反馈控制器吗? 将反馈应用于 COMP 引脚。 您能为自己的意见提供帮助吗?

    下面是从次级侧控制的顶层方案。

    MITESH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来看看…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM3450A 似乎是更适合您的应用的解决方案、您能否检查该器件是否正常?