工具/软件:
我们使用的是 BQ25622 使用以下设置为我们的产品充电:
- 充电电压 : 4.11.
- 充电电流 : 1.2A.
- 终止电流 :500mA
我们在以下条件下进行了充放电循环:
| 失速情况 | 充电电压 | 充电电流 | 终止电流 | 器件状态 | SYS 负载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 条件0 | 4.1V | 1.2A | 500mA | 主屏幕(无挂起) | ~ó n 800mA |
| 条件1 | 4.1V | 1.2A | 500mA | 开机、暂挂模式 | 10mA |
| 条件2. | 4.1V | 1.2A | 500mA | 关闭电源 | 1mA |
观察结果:
- 指定 条件1 和 条件2. 、在预期的500mA 终止电流时充电停止。
- 指定 条件0 (~μ A 800mA 的高 SYS 负载)、充电在~μ V 350mA 或更低电平时停止、而不是配置的500mA。


问题:
这种差异的原因 条件0 、以及我们可以进行哪些调整(例如、寄存器设置、外部组件或固件)、以确保终止电流在所有条件下都保持一致的500mA?
如有任何关于解决此问题的见解或建议、我们将不胜感激!