工具/软件:
您好:
我是 TI 产品分销商 FAE、我的客户向我询问了 LP3954。
操作条件和问题症状如下:
WLED1和 WLED5:设置为5mA
假定每天连续运行3小时、持续20天
当在40°C 和60°C 环境中使用上述时间段时、电流值会下降。
在短期测试中、当环境温度达到25°C 时、电流值恢复正常。
但是、在连续运行20天后、即使环境温度达到25°C、电流值也保持较低水平。
由于 IC 断开、电流值是否仍然较低?
还是由于老龄化?
请告诉我您的意见。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我是 TI 产品分销商 FAE、我的客户向我询问了 LP3954。
操作条件和问题症状如下:
WLED1和 WLED5:设置为5mA
假定每天连续运行3小时、持续20天
当在40°C 和60°C 环境中使用上述时间段时、电流值会下降。
在短期测试中、当环境温度达到25°C 时、电流值恢复正常。
但是、在连续运行20天后、即使环境温度达到25°C、电流值也保持较低水平。
由于 IC 断开、电流值是否仍然较低?
还是由于老龄化?
请告诉我您的意见。
此致、
感谢您的答复。
下面是我与客户确认的内容。
40°C 和60°C 下的"低"电流是多少? 短期测试后的"低"电流是否与20天测试后的电流相同?
(答案)
似乎他们实际上并没有检查当前值的变化程度。
实际的现象是、LED 亮度在运行20天后降低。
Vout 电压和 LED 正向电压是多少?
(答案)
VOUT 为4V、Vf 为3.2V。
在40°C 和60°C 温度下、只有 WLED1到 WLED5会持续亮起、没有对器件施加任何其他外部条件?
(答案)
是、只有 WLED1至 WLED5亮起。
此致、
尊敬的 Kaji:
感谢您的信息。
但您能否请客户测量 输出电流 和 输出代码 在以下单独条件下芯片的 WLEDx 引脚上(无需在同一芯片上进行测量)?
除此之外、您能否分享有关以下工程的更多信息(felix-wang@ti.com)? 可能需要推荐新发布的器件。
此致、
Felix
尊敬的 Kaji:
在60°C 温度下、器件在20天内每天3小时的工作应该没有问题。 我尝试查找此器件的可靠性测试数据、但由于该器件相对较旧、因此找不到该数据。
我仍然想知道您是否可以帮助回答以下问题。 如果有机密信息,您可以将其发送到我的电子邮件 felix-wang@ti.com 。
此致、
Felix