This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3954:电流值随连续使用而变化

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3954
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520889/lp3954-current-value-shifts-with-continuous-use

部件号:LP3954

工具/软件:

您好:

我是 TI 产品分销商 FAE、我的客户向我询问了 LP3954。
操作条件和问题症状如下:
WLED1和 WLED5:设置为5mA
假定每天连续运行3小时、持续20天
当在40°C 和60°C 环境中使用上述时间段时、电流值会下降。
在短期测试中、当环境温度达到25°C 时、电流值恢复正常。
但是、在连续运行20天后、即使环境温度达到25°C、电流值也保持较低水平。

由于 IC 断开、电流值是否仍然较低?
还是由于老龄化?
请告诉我您的意见。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    在作出判断之前、我在下面有一些问题需要您的帮助来回答。

     40°C 和60°C 下的"低"电流是多少? 短期测试后的"低"电流是否与20天测试后的电流相同?

    Vout 电压和 LED 正向电压是多少?

     在40°C 和60°C 温度下、只有 WLED1到 WLED5会持续亮起、没有对器件施加任何其他外部条件?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    下面是我与客户确认的内容。

    40°C 和60°C 下的"低"电流是多少? 短期测试后的"低"电流是否与20天测试后的电流相同?
    (答案)
    似乎他们实际上并没有检查当前值的变化程度。
    实际的现象是、LED 亮度在运行20天后降低。

    Vout 电压和 LED 正向电压是多少?
    (答案)
    VOUT 为4V、Vf 为3.2V。

    在40°C 和60°C 温度下、只有 WLED1到 WLED5会持续亮起、没有对器件施加任何其他外部条件?
    (答案)
    是、只有 WLED1至 WLED5亮起。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    感谢您的信息。  

    但您能否请客户测量 输出电流 输出代码  在以下单独条件下芯片的 WLEDx 引脚上(无需在同一芯片上进行测量)?

    1. 在 环境温度25°C 下运行
    2. 在 40°C 和60°C 进行短期测试后
    3. 在 40°C 和60°C 进行长期测试后得出的

    除此之外、您能否分享有关以下工程的更多信息(felix-wang@ti.com)? 可能需要推荐新发布的器件。

    1. 是否只需要5个通道?
    2. 是每通道的最大电流5mA 吗?
    3. 输入电压范围是多少?
    4. 客户和终端设备是什么?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我收到了客户的以下消息。
    在电流测量方面、由于设备结构不允许进行测量、他们无法分析该问题。
    因此、他们想我确认、是否有任何信息表明在高温环境中长时间使用 IC 时、其当前值单独波动。
    如果这不是一种可能的机制、那就没问题了。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

      在60°C 温度下、器件在20天内每天3小时的工作应该没有问题。  我尝试查找此器件的可靠性测试数据、但由于该器件相对较旧、因此找不到该数据。

    我仍然想知道您是否可以帮助回答以下问题。 如果有机密信息,您可以将其发送到我的电子邮件 felix-wang@ti.com

    1. 是否只需要5个通道?
    2. 是每通道的最大电流5mA 吗?
    3. 输入电压范围是多少?
    4. 客户和终端设备是什么?

    此致、

    Felix