This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:有关 CFETF 和 DFETF 永久失效和保险丝熔断的问题

Guru**** 2332050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520788/bq40z50-r2-question-about-cfetf-and-dfetf-permanent-fail-and-fuse-blowing

器件型号:BQ40Z50-R2
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

在《BQ40Z50-R2参考手册》(SLUUBK0B)第24页中、显示了

如果配置为特定故障且 Voltage ()高于最小熔断保险丝电压、或者存在 CHG FET (CFETF)或 DSG FET (DFETF)故障、则 FUSE 引脚被驱动为高电平。

该陈述是否意味着无论 PF 保险丝 C 寄存器中的设置如何、CFETF 或 DFETF 永久失效都会将 FUSE 引脚驱动为高电平? IOW、保险丝熔断取决于启用的 PF C 寄存器、而不是 PF 保险丝 C 寄存器?

或者、这是否意味着 CFETF 或 DFETF (如果在启用的 PF C 和 PF 保险丝 C 寄存器中启用)会将 FUSE 引脚驱动为高电平、而无论 Voltage ()如何? IOW、CFETF 和 DFETF 绕过 Voltage()检查?

要询问另一种方法、参考手册中的这些修改版本中的哪一个是正确的?

1.如果(配置为特定故障且 Voltage ()高于最小熔断保险丝电压)或(存在 CHG FET (CFETF)或 DSG FET (DFETF)故障)、则 FUSE 引脚被驱动为高电平。

2. 如果(针对特定故障配置)并且(Voltage ()高于最小熔断保险丝电压或者存在 CHG FET (CFETF)或 DSG FET (DFETF)故障、则 FUSE 引脚被驱动为高电平。

我认为第二种解释是正确的,但只是想确认。 当我第一次在客户经理中阅读该陈述时、我会以第一种方式解释、这意味着在我准备好熔断保险丝之前、我不应启用/使用 CFETF/DFETF 永久失效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    无论从 Voltage()或配置中看到什么、CFETF/DFETF 都会熔断保险丝。 无法禁用该功能。 纵观代码、这就像第一项声明、需要满足电压和 PF 条件才能触发保险丝。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    正如完整性检查:您说的是 DFETF 和 CFETF 位、如中所示 PF 保险丝 C BQStudio 注册不起作用?

    中显示的 DFETF 和 CFETF 位 已启用 PF C 通过 BQStudio 注册实际上可以启用永久失效情况和化学保险丝熔断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为可以通过启用的 PF 寄存器启用或禁用 CFETF/DFETF PF、但如果启用了这些 FET、则会熔断保险丝。

    此致。

    Anthony