This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210IQ1EVM-826:化学品更新程序安装问题

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522976/bq34210iq1evm-826-chemical-updater-installation-issue

器件型号:BQ34210IQ1EVM-826

工具/软件:

您好团队:

我已经从 TI 网站安装了最新的 BQ 评估软件。 要使用 Chemical Updater 应用程序、必须安装 BQ 评估软件。 我已经从 TI 网站下载了最新的 Chemical Updater 安装可执行文件。 但完成安装后、就会弹出一条错误消息。 表述"评估软件是非法/未经授权的副本、或者未正确安装"。

跳过 BQ Evaluation Software 显示的另一个弹出窗口后、"Run-Time Error 339""Component 'scomCtl.ocx"或其中一个依赖项未正确注册:文件丢失或无效"。

请告诉我如何解决这个问题。

谢谢。此致、

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在使用 bq Evaluation Software 和 Chemical Updater 时遇到的错误建议了与安装不当或依赖项缺失/损坏相关的问题、特别是 MSCOMCTL.OCX 组件。

    执行快速的谷歌搜索错误,它建议以下:

    • 卸载 bq Evaluation Software 和 Chemical Updater。
    • 从 TI 网站下载全新安装程序并以管理员身份安装。
    • C:\Windows\SysWOW64 (64位)或 C:\Windows\System32 (32位)中检查 MSCOMCTL.OCX。
    • 如果缺少、请从受信任来源获取它并将其放置在正确的目录中。
    • 在提升的命令提示符中使用 regsvr32 MSCOMCTL.ocx 注册文件。
    • 重新安装软件并进行测试。
    • 如果出现其他 OCX 错误、请对这些文件重复该过程。

    请注意、此论坛仅适用于电量计特定问题。