请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34210IQ1EVM-826 工具/软件:
您好团队:
我已经从 TI 网站安装了最新的 BQ 评估软件。 要使用 Chemical Updater 应用程序、必须安装 BQ 评估软件。 我已经从 TI 网站下载了最新的 Chemical Updater 安装可执行文件。 但完成安装后、就会弹出一条错误消息。 表述"评估软件是非法/未经授权的副本、或者未正确安装"。
跳过 BQ Evaluation Software 显示的另一个弹出窗口后、"Run-Time Error 339""Component 'scomCtl.ocx"或其中一个依赖项未正确注册:文件丢失或无效"。
请告诉我如何解决这个问题。
谢谢。此致、
Vinay