主题中讨论的其他器件: Tina-TI
工具/软件:
我 在 PSpice 中找到了 TPS7A4701的 SPICE 仿真、并用它来创建29V 电源的仿真模型、但在尝试运行瞬态分析器时我无法越过网表错误。 PSpice 抱怨 ANY-OUT 引脚未连接、但当反馈电阻器用于设置输出电压时、这些引脚应保持悬空。 如何处理?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我 在 PSpice 中找到了 TPS7A4701的 SPICE 仿真、并用它来创建29V 电源的仿真模型、但在尝试运行瞬态分析器时我无法越过网表错误。 PSpice 抱怨 ANY-OUT 引脚未连接、但当反馈电阻器用于设置输出电压时、这些引脚应保持悬空。 如何处理?


您好:Mark、
默认情况下、TINA-TI 中可能不包含 TPS7A4701宏模型。 SBVM402.ZIP 中提供的.tsm 模型文件应该能够通过"插入">"宏"命令进行添加。
上面的仿真似乎存在几个模型问题、导致无法正常工作。 从上面复制您的设计、该模型会生成1.47V 的基准电压 、并将~400mV 的压降电压高估、而不是数据表中指定的310mV 典型值。 这两者的结合意味着上述电路尝试调节到29.4V、但最终在压降状态下跟踪 Vin。
我需要几天时间来了解是否有快速修复来提高您的仿真准确性、但随着即将到来的纪念日假期、很可能是下周三、我将有机会详细了解它。
此致、
Alex Davis