This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350-R1+BQ7693003DBT+BQ76200

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520842/bq78350-bq78350-r1-bq7693003dbt-bq76200

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ76930

工具/软件:

您好!

我们如何防止从 BQ7693003DBT 向 BQ78350提供的电压超出指定范围?

1、 根据 BQ7693003DBT 数据表、REGOUT 的标称输出为3.3V、输出上限指定为3.6V;μ V

根据 BQ78350的数据表、其 VCC 额定电压仅允许2.5V 电压、最大电压为2.6V;Ω

在某个项目中、我使用的是 BQ78350 + BQ76930 + BQ76200解决方案。 根据 TI 推荐的原理图、BQ78350的 VCC 由 BQ76930的 REGOUT 提供。

在这种情况下、BQ76930的 REGOUT 输出3.3V、这超出了 BQ78350 VCC 的电气性能范围。 您能否帮助确认这是否会对 BQ78350造成不利影响?


谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、BQ7693003DBT 在3.3V (最大值为3.6V)下的 REGOUT 输出超出了 BQ78350的额定 VCC 范围、即2.5V 标称值和2.6V 最大值。 提供高于最大额定值的电压可能会损坏 BQ78350、导致运行不稳定或导致长期降级。

    评估板原理图似乎是使用 LDO 输出为2.5的器件创建的。
    在这种情况下、您可能需要降低电压。 一种简单的方法是为压降添加串联二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在 BQ78350的规格中、我只能找到 SMBC/SMBD 可以承受的电压范围。 我找不到用于与 BQ76930通信的 SDA/SCL 引脚可以承受的标称电压范围。 您能帮助我说明一下 BQ78350的 SDA/SCL 引脚可以承受的标称电压范围吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    通用开漏 I/O 引脚、 –0.3V 至6.0V  

    通用推挽式 I/O 引脚、 –0.3V 至 VREG25 + 0.3V