This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:参考设计上输出 FET 的 VGS

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, CSD17308Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522980/tps23758-vgs-of-output-fet-on-reference-design

器件型号:TPS23758
主题: CSD17308Q3中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

再看一下我的 TPS23758设计和 EVK 设计的另一方面、  我正在探测 Vgs 和 Vds 以确保其符合输出 FET 的规格。  在将我的原始故障设计与 EVK 和我的新建议设计进行比较时、我发现 Vgs 有问题、似乎超出了规格:

器件 VGS VDS VDS 缓冲器 SRF MOSFET VGS 额定值 VDS 额定值
原稿故障 -28.8V 峰值 35V 峰值 10欧姆 TI CSD17308Q3 +/-20 30V
EVK -26V 峰值 29V 峰值 1.3 Ω/2.2nF 100欧姆 TI CSD17579Q3 +10/-8 30V
建议的新内容 -25V 峰值 22.2V 峰值 1.3 Ω/10nF 50 Ω TI CSD18543Q3 +/-20 60V

建议的30V MOSFET 的 Vgs 限制为+/-20V、尽管稳态电压为14V 左右、Vgs 开关边沿的电感尖峰似乎超出器件的规格。  我认为我的原始设计有误、因为 MOSFET 会随着时间的推移而失效、我不知道 Vgs 或 Vds 是否超出规格、但我理想情况下希望两个电压都符合规格。

请注意、所有设计都具有适合的背对背12V 齐纳管用于 Vgs 钳位。

我的问题是:

  1. 该设计是否预计会出现该 Vgs 电压?  (似乎是这样、假设 EVK 具有以下值)
  2. 两个+/-20V TI FET 在 Vgs 上的此过压下是否正常?
  3. 是否可以向 Vgs 添加缓冲器电路来解决此问题?

这些是 TPS23758 EVK 设计上 Vgs 和 Vds 的示波器迹线以供参考。

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    以 TPS23758EVM 中之前的 Q1和 T2变压器为例、

    Q1的 VDS (OFF)= Vin/6 + Vout + Overshoot = 57/6 + 5 + Overshoot 使用57V 最大 Vin

    Q1的 Vgs (off)=-57/6 +下冲

    Q1的 Vgs (on)= 5 + 过冲

    过冲/下冲主要来自漏电感和杂散电感。  

    [引述 userid="583396" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522980/tps23758-vgs-of-output-fet-on-reference-design
    • 该设计是否预计会出现该 Vgs 电压?  (似乎是这样、假设 EVK 具有以下值)
    • 两个+/-20V TI FET 在 Vgs 上的此过压下是否正常?
    • 是否可以向 Vgs 添加缓冲器电路来解决此问题?
    [/报价]

    1.您可以使用两个背对背12V 齐纳二极管来钳制 Vgs 电压

    2.对于齐纳二极管, FET 应低于最大值

    3.在栅极电路上使用缓冲器不太常见。 您可以考虑以下循环电路中的0V 关断

    此致、

    DIAN