This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:TPS23751电路问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522753/tps23751-tps23751-circuit-issue

器件型号:TPS23751
主题:PMP11254中讨论的其他器件

工具/软件:

在 PMP11254设计中、是否有必要将2512封装用于 R18? 由于空间限制、我想确认是否可以使用较小的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    R18是用于吸收 D10关断能量的缓冲电阻器。 如果 D10关断电压低于其反向偏置额定值、则不必为2512。  

    如果您想使用1206尺寸的 R18、可能会采取一些措施:

    1.电路可设计为布局中的低杂散电感,并使用具有低漏电感的变压器  

    2. D10可以使用额定电压为80-100V 的二极管

    3. C16值可以使用1nF

    此致、

    DIAN