Thread 中讨论的其他器件:TPS25750、 BQ25792
工具/软件:
我使用了 TPS25750和 BQ25792、这里是原理图。
我复制了 EVM 电路板上的所有内容、但当我在 EVM 上刷写映像时与在电路板上刷写映像时、显示的是 SYS 输出电压为9V、而不是12V (对于3S 程序)
是否有线索说明原因?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我使用了 TPS25750和 BQ25792、这里是原理图。
我复制了 EVM 电路板上的所有内容、但当我在 EVM 上刷写映像时与在电路板上刷写映像时、显示的是 SYS 输出电压为9V、而不是12V (对于3S 程序)
是否有线索说明原因?


尊敬的 Aria:
我不这么认为。 区别可能在于是否启用了充电。 如果启用了充电(CE 位=1、CE 引脚=0并且由于 EVM 上的10k Ω 仿真热敏电阻而没有 TS 故障)但未连接电池、则 BAT 为其最小电容12.6V 充电(实际上略高于 BATOVP)、遵循 SYS、转换器关闭以允许 SYS 和 BAT 进行放电并重复该周期。 如果 SYS 上无负载、则 SYS 平均输出接近12.6V。
此致、
Jeff