This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6522005-CCS EP:关于效率:

Guru**** 2332490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506535/tps6522005-ep-regarding-the-efficiency

部件号:TPS6522005-CCS EP

工具/软件:

尊敬的团队:  

我在设计中使用上述器件作为电源管理 IC。 我按如下方式配置输出

  TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP
PMIC 降压和 LDO PMIC 降压稳压器1 PMIC 降压稳压器2 PMIC 降压稳压器3. LDO1 LDO2 LDO3 LDO4
电流(A) 3.5 2. 2. 0.4 0.4 0.3 0.4
输出电压(V) 0.9 0.85 3.3 3.3 1.2. 1.2. 1.2.
输入电压(V) 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
燃油效率更高              

但数据表中仅给出了1v8输出电压下的效率。

请提供效率填充表和图形或任何形式的源、以说明我们可以在哪里确定该特定的效率。

请尽快回复。

谢谢。此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Maharajan:

    我们已经收集了离散点的效率数据、请参阅随附的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:  

    您能否 说明清楚、因为我无法理解所附的图像。

    如果 您与我在上表或中附加的输入和输出要求共享每个降压转换器和 LDO 的单独图形  
    通过填写上述 表格的效率栏 分享给我,它会更有帮助

    谢谢。此致、
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:  

    很抱歉之前的 confusoin  
    请参阅下面随附的更正表

    TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP
    PMIC 降压和 LDO PMIC 降压稳压器1 PMIC 降压稳压器2 PMIC 降压稳压器3. LDO1 LDO2 LDO3 LDO4
    电流(A) 3.5 2. 2. 0.4 0.4 0.3 0.3
    输出电压(V) 0.9 0.85 3.3 3.3 1.2. 1.2. 1.2.
    输入电压(V) 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
    燃油效率更高              

    LDO4电流之前被称为0.4A、现在更正为0.3A

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    对于 LDO、不会有任何效率曲线、只需根据 RDSON 值计算 passFET 上的压降。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:  

    感谢您的答复、  

    对于降压稳压器1、2和3、您可以根据我前面在表格列中提到的值提供单独的图表和效率百分比。

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    否、我们没有收集这些电压下的降压转换器效率。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:  

    您能给我提供任何用于计算上述降压稳压器效率的替代方法吗?  

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    3.3V 将非常接近提供的3.4V 数据。

    0.85V /0.9V 将处于提供的0.6V 和1.2V 数据的中间值。

    在不知道确切的输入和输出电流的情况下、我认为没有任何其他方法来计算精确的效率。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:  

    计算输入电流需要效率。 请为上述表格列中提供的参数提供尽可能高的效率  

     
    在上述图形中、这些电压是固定的还是可以更改、  
    在上述提供的图形中、Load Set Label 有什么含义。

    我能不能说明如何进行仿真、这样我可以重试一次吗?

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    该图显示了所收集数据的电压。 不能更改这些值。 负载 SET 是输出负载电流。

    这不是仿真数据。 您必须测量每个点的输入和输出电压以及电流、才能生成效率图。

    对于0.9V/0.85V、您可以假设 Buck1的峰值效率约为85%、Buck2的峰值效率要低几个点。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:  

    TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP
    PMIC 降压   PMIC 降压稳压器1 PMIC 降压稳压器2   PMIC 降压稳压器3.  
    电流(A) 3.5 2. 2.
    输出电压(V) 0.9 0.85 1.8
    输入电压(V) 5. 5. 5.
    燃油效率更高      

    TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP
    PMIC 降压   PMIC 降压稳压器1 PMIC 降压稳压器2   PMIC 降压稳压器3.  
    电流(A) 3.5 2. 2.
    输出电压(V) 0.9 0.85 1.8
    输入电压(V) 2.5 2.5 2.5
    燃油效率更高      

    上面随附的两个表 包含降压稳压器的输入和输出电压:  

    您能绘制和分享上述给定详细信息的效率吗、  
    或者请指导我如何操作、我也会试一下、  

    效率对于估算输入电流和功率损耗至关重要。
    请尽快为我提供上述详细信息的效率、

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    Sathish 目前已离职、我可以在此期间提供支持。

    我想我刚才在您的另一个主题上回答了这个问题 、  

    但重申一下、 可以使用 TPS65219 (-Q1)效率和热估算器工具来获取指定参数的效率数据估算值。  

    此致、
    Sarah