This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:TPS4H000-Q1 _OPEN 负载检测电阻器移除

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521933/tps4h000-q1-tps4h000-q1-_open-load-detection-resistor-removal

器件型号:TPS4H000-Q1

工具/软件:

我们将使用 IC PN TPS4H000-Q1版本 A

问题-不使用用于开路负载检测的上拉电阻器(R311、R312、R313、R314)_pullup 的影响。

-只有故障检测会受到影响?

-任何其他问题,我们会有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    移除上拉电阻器将影响故障状态下的开路负载检测。  

    我看到此应用中有一个 GND 网络。  在任何情况下、接地网络中反向电流保护二极管的正向电压应小于0.6V。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、感谢您的响应、我们的应用不需要开路负载检测能力、因此、如果我们移除上拉电阻器、会影响任何其他功能?

    BYS10-45HE3_A/H 二极管在7mA 处具有良好的 VF、因此将 V 保持在 GND <0.6V ||我们按照 TI 的建议将1K 优化为100欧姆、同时在-5DegC 处遇到故障   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    移除上拉电阻器不会影响任何其他器件功能。  

    BR、  

    Alan