工具/软件:
您好、
我将 BQ76942用于5P4S 锂离子电池组配置。
在我的架构中、BMS 和电池包位于单独的电路板中、我们使用电缆线束进行连接以实现相同的连接。

BMS 的 MCU 通过 I2C 与 BQ76942的电池包(AFE)通信。 对于上拉、我选择了10K Ω 电阻器、而不是 SCL 和 SDA 上的3.3V 电源。
一些线路电容如何更大的 I2C 波形具有类似锯齿的形状。 如下图所示。
10k Ω 上拉电阻器的镜像1 
为了改善我在不连接到电池包(BQ79942 - AFE 板)的情况下将 BMS 板中的上拉电阻值增加到4.7K Ω。 改善后的波形被过度使用。
但是、在连接电池包(BQ76942 -AFE 板)后、SDA 线会拉至低电平、并且不会进行通信。
4.7k Ω 上拉电阻器的 Image2

为了解决上述上拉值相关问题和可靠的板对板通信、我 在两块板上都使用了 P82B715DR 线路驱动器。
未通信、如果1k Ω 电阻器上拉可用、则将 SDA 拉低。
移除1k Ω 中间转接驱动器上拉电阻后、即可开始工作、但使用 image1波形(如锯齿般的信号)。
10k Ω(BMS)- 1k Ω(转接驱动器阻抗) - 10k Ω(AFE 板) 上拉电阻器的图像

建议如何改善可靠的通信。