This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:需要更准确的复位延时时间

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3890, TPS3703, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521366/tps3890-more-accurate-reset-time-delay-is-needed

器件型号:TPS3890
主题中讨论的其他器件: TPS3703TPS3899

工具/软件:

大家好、团队。

我考虑使用 TPS3890。
但是、我遇到了复位延时时间的大错误。


您有其他 IC 设置更精确的延迟?
还是有更好的电路配置来设置延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否能够提供包含此查询的原理图?

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse

    我尚未检查实际器件、但担心设计错误的大小。

    如果我在数据表中列出的复位释放延迟 Tpd (r)公式中考虑 CCT、VCT 和 ICT 参数中的所有错误、则它不符合我的系统的要求。

    我发现 TPS3703用作 IC、用于设置更准确的延迟。

    当"Time Delay"选项为"C"时、我可以通过10kΩ 将 CT 引脚上拉至 VDD、来设置100ms±30ms 的固定延迟。 这似乎比 TPS3890更精确、因为外部电容 CCT 中没有误差。

    如果有任何其他 IC、如 TPS3703、敬请告知。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有电容器的可编程计时器件、根据器件的不同、在最低温度下可以达到10%的容差;在最坏的情况下、旧器件在整个温度范围内具有40%的容差。 如果应用对时序敏感、我建议使用固定时序器件、而不是可编程的器件。

    您是否能够满足您的要求、以便我可以向您推荐合适的器件?

    例如:

    复位延迟时间:

    正时容差:

    电压阈值:

    监控容差:

    您是否需要欠压监控:

    是否需要过压监控:

    Iq:

    任何封装限制:

    连接到 VDD 的独立电压检测引脚:

    是否需要手动复位输入:

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse

    我希望将复位释放延迟的最小值设置为65ms、将最大值设置为不超过120ms。

    SENSE 输入为数字信号。 因此、电压阈值足以 区分3.3V 信号的高电平/低电平。

    其他要求如下

    IQ:不用考虑

    任何包装限制:不用考虑

    连接到 VDD 的独立电压检测引脚:单独

    您是否需要手动重置输入:不用考虑

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的要求、TPS3899应适用于此应用。 根据您对数字信号的 VIL、我们可以使用以下器件。 TPS3899DL01DSER 是器件的可调型号、阈值为0.505V。 下面是时序的计算。 在-40°C 至125°C 的温度范围内得出的时序容差。

    TPS3899DL01DSER
    TPS3899DL08DSER
    TPS3899DL09DSER
    TPS3899DL10DSER
    TPS3899DL11DSER
    TPS3899DL13DSER
    TPS3899DL14DSER
    TPS3899DL15DSER
    TPS3899DL20DSER
    TPS3899DL22DSER
    TPS3899DL26DSER
    TPS3899DL28DSER
    TPS3899DL29DSER
    CT (uF) 0.1
    Ctmax (uF) 0.11.
    Ctmin (uF) 0.09.
    TPS3899
    t (ms) 65.54667.
    tmax (ms) 76.32619
    TMIN (ms) 62.46325