This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:DISP 引脚内部电路

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, TCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522278/bq40z50-r2-disp-pin-internal-circuitry

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: TCA9536

工具/软件:

您好!

我正在寻找有关 BQ40Z50-R2 ISP 引脚工作原理的更多信息。 它是简单的低电平有效内部上拉输入吗? 如果是、上拉电阻是多少?

在我可以找到的 EVM 和参考设计中、DISP 引脚使用按钮对地短路。 我的目标是使用 I/O 扩展器 IC (例如 TCA9536)来驱动 DISP 引脚、而不是使用按钮。  为了节省空间、我想直接从 TCA9536驱动 DISP 引脚、无需中间 MOSFET。

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    DISP 引脚分为高压 GPIO、因此它应遵循数据表内部的结构:

    此致、

    Anthony