This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:关于 I2C

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522513/bq34z100-g1-about-i2c

器件型号:BQ34Z100-G1

工具/软件:

您好、

我知道 BAT 端子上的电压测量是在 VEN 变为高电平(每1s)时执行的。 我有一个关于通过 I2C 将测量数据发送到微型计算机的问题。

1、在 VEN 变为高电平时读取 BAT 电压,并在下一次通信( SDA、SCL 变为低电平时)将数据发送到微型计算机,这是正确的吗?

2、即使 VEN、SDA、SCL 的转换时间一致,在下一次通信中将数据发送到微型计算机是否正确,如下图所示?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    是的、您回答正确。 该寄存器每秒更新1次。 当从主机请求数据时发送数据。

    此致、

    Diego