This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:LM5030 Vin 和 Vcc

Guru**** 2337870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030, TIDA-01352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521640/lm5030-lm5030-vin-and-vcc

器件型号:LM5030
主题中讨论的其他器件: TIDA-01352

工具/软件:

您好:

如果未连接 Vin、LM5030是否可以工作?   

TIDA-01352 (请参阅第10页的2.3.2.1和第11页的图8)中未连接 Vin 的用户案例。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请遵循数据表。

    对于 TIDA-01352的特定问题、请直接将您的咨询发送给设计人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    感谢您的答复。

    您能告诉我 TIDA-01352设计人员的接触点吗?  谢谢。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在以下链接的右下角获得联系信息

    https://www.ti.com/lit/df/tidrrk3/tidrrk3.pdf?ts = 1749048570157

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    设计师的名字在那里: Sanjay Pithadia。  但联系信息在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看到了,但我如何能发送消息给 Sanjay Pithadia ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    访问这个链接、提出同样的问题。 该链接决定如何为您提供帮助。

    我建议您遵循数据表-即使该设计没有显示连接、您仍需要遵循数据表。