主题中讨论的其他器件:LMG3616、LMG3622
工具/软件:
您好:
我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我之前在下一个主题中询问了一个有关运行不稳定的问题。
我已获得客户对这种不稳定性的验证结果。
我的客户更换了次级谐振电路。
CO1为2000uF、但基于一个计算工具、该值更改为120uF 和10uF。
结果是它无法正常工作、即使在小负载下也会锁闭/停止。
我们不确定原因是什么、但我们目前正在考虑暂时使用原始2000uF 初级谐振。
我的客户还测试了其他解决方案、发现它们有效地解决了不稳定的问题。
它们使用 LMG3616作为有源钳位的开关元件、并在漏极和源极之间添加了470pF。
这可以实现稳定运行、如下面的波形所示。
经证实、不稳定运行是由高侧开关漏极和源极之间的电压变化引起的。
在这种情况下、您认为哪些因素可能是改善运营的因素?
此致、