This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:TPS3702CX12仿真

Guru**** 2336500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513876/tps3702-simulation-of-tps3702cx12

部件号:TPS3702

工具/软件:

您好:

我想对 TPS3702CX12电压监控器 IC 执行仿真。

在 TPS3702数据表、产品信息和支持| TI.com 上、 提供的模型适用于具有不同阈值电压电平的 TPS3702CX33 IC。

是否可以模拟 TPS3702CX12的行为(例如 通过调整 TPS3702CX33模型的某些参数)?

感谢您的帮助!

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、 感谢您的提问!

    我将与我的团队核实、并在结束时回复您。

    通常、一个阈值就足以理解器件行为。 您能告诉我为什么需要1.2V 型号吗?  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、

    您能否找到有关1.2V 型号的仿真模型的新内容?

    我需要1.2V 型号、因为我的应用需要这些阈值电平。
    我想执行 Monte Carlo 仿真、以便考虑元件容差并看看电压监控器是否仍能按预期工作。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的澄清!

    我建议先使用当前的 pspice 模型、看看您是否获得了所需的结果。 我不确定模型是否能提供 准确的数据。  

    如果您喜欢这样的结果、我们可以看到如何让模型与1.2V 而不是3.3V 型号配合使用。 我们的专家预计将在6月初回来。  

    我可以稍后提供一些更新、但请随时分享您的反馈、了解仿真数据是否适用于 Monte Carlo。  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 让我知道何时会收到您的专家的回答!

    在收到您的消息后、我测试了3.3V 型号的型号。

    在这种情况下、该行为 与计算的电压阈值匹配、偏差约为5%。
    在计算中、我使用了数据表中指定的电压阈值并考虑了检测电流。
    也许仿真模型 会考虑更多影响来解释偏差。

    Monte Carlo 分析 可以使用该模型来完成、因此可以看到电压阈值如何随元件容差而变化。

    因此、能够使用1.2V 型号执行相同的仿真来验证特定设计会很好。

    谢谢、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、感谢分享您的结果。 很高兴听到仿真对您有所帮助。  

    正如我提到的、在得到一些反馈后、我会提供反馈。  

    此致、  

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢您的耐心。 我收到了一些关于如何更新阈值的反馈。

    请在下面的中找到您需要遵循的主要步骤。  

    从 TI.com 下载当前的 PSpice 模型。  打开 Altium 库文件->使用记事本打开
    更新 Vref 和 vref1值。 (这将是 OV 和 UV 的阈值)。 保存更改。 (这个更新后的.lib 文件需要添加到库中。)

    2.打开 PSpice 模型编辑器以生成 OLB 文件。

    • 由于您有一个 .lib 文件 、因此可以使用 PSpice 模型编辑器的"Export to Capture Part Library"功能等工具 .olb  .lib 文件中生成文件。  .lib 文件通常包含组件的模型信息、而 .olb 文件则包含符号信息。

    生成导出捕获-> OLB 文件

    下一步是更新 模型库。 我认为您应该能够将更新后的文件拖到文件夹中。  

    主要是知道需要更新哪个值、我了解到它应该是我们的专家提供的 VREF 和 VREF1。

    希望这对您有所帮助!

    此致、  

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Silar、

    非常感谢您对我们的帮助!

    我可以确认、模型的行为现在与预期的计算结果非常接近。

    谢谢、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    很乐意提供帮助!

    此致、

    Sila.