工具/软件:
最后、我有更多的电路板需要检查、现在除了故障指示灯外、我在次级上没有任何东西。
次级侧 VCAP 的电压将达到60伏、不确定来自哪里。
任何想法都将得到极大的评价


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
最后、我有更多的电路板需要检查、现在除了故障指示灯外、我在次级上没有任何东西。
次级侧 VCAP 的电压将达到60伏、不确定来自哪里。
任何想法都将得到极大的评价


您好 、Shiven、
我的此电路仍有问题。 我已安装 R28并移除 R27和 R25。 然后、I 将 UVLO 连接至 +48V_CONN_2。
现在我有:
SW =悬空
UVLO = +48V_CONN_2
OV = +48V_CONN_1
当 OV 为+48VDC 时、Hgate 为+48V;当 OV 为0VDC 时、Hgate 为0VDC
您是否对我可以尝试的内容或我的行为有任何建议?
谢谢
Andrew