请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5012 工具/软件:
您好:
我正在使用设计电源 12V、2.5A 输出 要求。 输入电压可高达90伏 V. 所以我选择了 LM5012DDAR 降压稳压器。
根据数据表、LM5012支持高达的输入电压 100V 电阻器即可实现正常工作。 不过、在测试期间使用 IC 当输入电压超过80V 时、始终会出现故障 。
您能否帮助我确定此故障的可能原因并提出任何解决方案建议?
我随附了以下原理图供您参考: