This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097-Q1:建议使用具有 TPS62097QWRGTRQ1的 P2P 器件

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522101/tps62097-q1-recommend-the-p2p-part-with-tps62097qwrgtrq1

器件型号:TPS62097-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

我正在寻找具有 TPS62097QWRGTRQ1 (相同封装)的 P2P 器件、该器件可在 Vin = 1.8V 下工作

请支持我! 谢谢!

原因:我们的设计存在 TPS62097QWRGTRQ1的电源 Vin = 1.8V 错误、因此无法正常工作。 我不想改变发芽,因此,我想你推荐另一个 IC 来替换它,没有影响发芽。