This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:Iout;3A 的 IMON 精度

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521624/tps25980-imon-accuracy-for-iout-3a

部件号:TPS25980
主题中讨论的其他器件: TPS25982

工具/软件:

你好、团队。  

 Iout<3A 的 IMON 精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    我明天会回来的。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    TPS25980和 TPS25982使用同一 IP 进行电流检测。 因此、您可以遵循982数据表中的这条曲线。

    此致、
    Arush