Other Parts Discussed in Thread: TPS25946
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25946 工具/软件:
大家好!
我对 IEC62368有疑问。
TPS25946已通过 IEC62368认证。
如果已经为电子保险丝获得了 IEC62368、我们能否说安装该器件的应用也已通过 IEC62368认证?
应用本身是否需要通过 IEC62368认证? 我不知道 IEC62368认证的范围、因此请告知我。
如果客户要为其应用获得 IEC 62368认证、我想了解为 TPS25946等电子保险丝使用 IEC 62368认证器件的优势。
此致、
Ishiwata