This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:IEC62368

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521957/tps25946-iec62368

器件型号:TPS25946

工具/软件:

大家好!


我对 IEC62368有疑问。

TPS25946已通过 IEC62368认证。

如果已经为电子保险丝获得了 IEC62368、我们能否说安装该器件的应用也已通过 IEC62368认证?

应用本身是否需要通过 IEC62368认证? 我不知道 IEC62368认证的范围、因此请告知我。

如果客户要为其应用获得 IEC 62368认证、我想了解为 TPS25946等电子保险丝使用 IEC 62368认证器件的优势。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    系统仍需要进行 IEC 测试、但拥有经过认证的器件有助于跳过许多系统级测试。

    此致、
    Arush